This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:两个文档中的引脚分配不一致

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69, ADS42JB69EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916564/ads42jb69-pin-assignment-not-consistent-in-two-documentations

器件型号:ADS42JB69
主题中讨论的其他器件:、 LMK04828

您好!

我在 ADS42JB69的数据表中发现引脚24是 CLKINM、引脚25是 CLKINP。

但是、TI 发布的 ADS42JB69EVM 文档中说、否则引脚24是 CLKP、引脚25是 CLKM。

我还检查了 EVM 板的 PCB 布线、它看起来在电路板上、引脚24连接到 LMK04828的 DCLKOUT2p、引脚25连接到 DCLKOUT2n。

哪一个是正确的? 这两个引脚是否可互换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ying、

    原理图错误。 请参阅数据表。 时钟引脚可以在没有 任何问题的情况下进行交换。 SYSREF 时序可能不完美、这仅在使用子类模式1时用于确定性延迟。 如果需要、LMK 确实提供了调整这两个信号的选项。 我认为、  如果需要、还可以选择交换时钟输出的极性。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这很有帮助。