This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:ADS8598H 上电输入电压错误?

Guru**** 2946320 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S, ADS8598H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916435/ads8598h-ads8598h-power-on-input-voltage-error

器件型号:ADS8598H
主题中讨论的其他器件:ADS8588S、

上电后、输入电压为+2.0V。

应观察到0伏。

原因未知。

该原理图 使用了参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rice、

    这是预期的、正确的。 ADS8588S 系列 ADC (包括 ADS8598H )的输出为特定的电压值当其输入悬空时、ADS8598H ADC 在每个通道上集成了一个包含可编程增益放大器(PGA)的模拟前端电路、如下所示。 如果 ADC 的输入悬空、 则预计输出为~2.0V、因为每个模拟输入通道上的前端信号调节在内部偏置到适当的共模电压电平、以确保内部 ADC 正常运行。  由于该器件使用单个+5V 电源支持双极输入信号、因此当输入悬空时、内部偏置无法在 ADC 输出端提供零偏移。 当 输入不悬空或存在可用信号时、将不会在输出上观察到该偏置电压。

    请在 E2E 论坛上查看之前查询的答案:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/767894/2839402?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=float%20ads8588s#2839402

    此致、

    代尔·李