This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TSW1400EVM:TSW1400EVM + DAC34SH84仅一个音调输出

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915938/webench-tools-tsw1400evm-tsw1400evm-dac34sh84-only-one-tone-output

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:DAC34SH84DAC34SH84EVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我使用的是 TSW1400EVM 和 DAC34SH84EVM、我在使用 DATAConverter PRO 和 DAC34SH84软件时遇到了以下问题:

1) 1)我必须以管理员身份运行该应用程序、否则会在读取配置文件时出错;

2) 2)我无法在数据通信专家中生成多个音调、激活多音调生成的按钮为灰色为什么? 这对我来说非常重要。

3) 3)当 我尝试使用 DAC34SH84 EVB 内部振荡器时、EVB 可与外部时钟正确配合、同时提供非常嘈杂且损坏的输出。 我尝试使用安装目录中包含的示例、但输出已损坏。 我是否可以加载任何简单的过程和配置文件来检查是否所有文件都正常工作?

提前感谢您的任何回答

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡  

    您是否参考了以下用户指南?

    https://www.ti.com/lit/ug/slau432a/slau432a.pdf?ts=1592839858018&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDAC34SH84EVM

    如果不是、请执行此操作。 如果在阅读并遵循说明后问题仍然存在、请向我提供以下信息。  

    请发送 HSDC 专业版的快照、突出显示您所指的"灰色"部分。  

    请将您使用的 DAC34SH84EVM 的图片发送给我。 我想了解您的跳线设置是如何设置的。  

    同时、当您使用内部 PLL 和外部时钟时、请给我发送一个输出信号的图像、这样我就可以看到您所谈论的性能差异。   

    优素福