This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J82:一个或两个复数混频器

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J82, DAC38J82, DAC37J82, DAC39J84, DAC37J84, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916476/dac39j82-one-or-two-complex-mixers

器件型号:DAC39J82
主题中讨论的其他器件: DAC38J82DAC37J82DAC39J84DAC37J84DAC38J84

下面复制的是 DAC37/38J82和 DAC39J82 DAC 的第7.3.11段。 前者具有2个完整的复频混频器、而 DAC39J82 只有1个。 是这样吗?

我需要生成两个模拟输出、带宽小于1M、中心频率=70+/-2.5MHz。  我需要两 个独立的 NCO/复数混频器上变频器。 如果我正确阅读 DAC39J82数据表、它将无法完成我所需的工作。 是这样吗?

7.3.11全复数混频器   
DAC37J82/DAC38J82具有个具有独立数控的完全复数混频器(FMIX)块
振荡器(NCO)、可在不对信号施加额外限制的情况下实现灵活的频率放置
带宽。

7.3.11全复数混频器
DAC39J82有一个带有数控振荡器(NCO)的完全复数混频器(FMIX)块
在不对信号带宽施加额外限制的情况下实现灵活的频率放置。 NCO
具有一个48位频率寄存器(phaseaddab (47:0))和16位相位寄存器(phaseoffsetab (15:0))
生成复混合的正弦和余弦项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DES、

    这是数据表中的一个拼写错误。 DAC37J82、DAC38J82和 DAC39J82 (2通道 DAC)都只有一个复数混频器。 DAC37J84、DAC38J84和 DAC39J84 (4通道 DAC)具有两个复数混频器。

    对于您的应用、您可以使用此器件的4通道版本或 DAC38RFxx 系列中的器件。

    此致、

    Jim