This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:在电极和 ADC 之间使用数字开关

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916212/ads1299-using-a-digital-switch-between-electrode-and-adc

器件型号:ADS1299

PCB 上有1个 ADS1299-8、用于测量 EEG。

我们希望在 EEG 耳机上允许8个以上的通道。  

是否可以在电极和 ADC 之间使用数字开关(多路复用器)来选择所需的通道?  使用开关是否有任何负面影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faisal、

    只要您对非同时采样的数据满意、这是可以的。 在输入端使用数字开关将需要一段时间才能在开关后通过、然后才能再次获取数据、以便数字滤波器能够稳定。 如果您希望同时获取数据、我建议以菊花链或级联多个 ADS1299-8。