This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102EVM:如何安装 ADC128S102EVM 所需的无符号 USB 驱动程序?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915876/adc128s102evm-how-can-you-install-the-unsigned-usb-driver-required-by-the-adc128s102evm

器件型号:ADC128S102EVM

ADC128S102EVM 随附的软件需要安装无符号 USB 驱动程序才能正常工作、但 Windows 10会阻止此类安装。 此驱动程序的签名版本是否可用? 如果不是、建议的解决方法是什么?

此致、

Nigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nigel、

    没有 Win10签名驱动程序可用。  因此,我们建议的变通办法要求对计算机具有管理员权限,并且要求您以禁用签名驱动程序强制的模式重新启动计算机。  如果您通过 google "Installing unsigned drivers on Win10"(在 Win10上安装未签名的驱动程序)、您将找到几个有关禁用驱动程序强制执行所需步骤的指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回答。 我在 E2E 上发布之前找到了有关安装无符号驱动程序的提示。 问题是 TI 计算机似乎被锁定、无法使用安装无符号驱动程序的在线解决方法。 服务台授予我24小时的管理员权限、但这也没有解决问题。 现在、帮助台建议我联系 IT 安全团队、看看他们是否可以提供帮助。 斗争仍在继续...

    此致、
    Nigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nigel、

    我们非常感谢您的持续努力、我们可以确认这也是我们面临的挑战。  对于管理员权限、我们通常会发现这是有效的。  让我建议我们离线查看我们的一些专家是否有任何其他提示。