This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60004:澄清了器件在所有四个 DAC 上的最大更新情况。

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8830, DAC8871, DAC81001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916366/dac60004-clarification-of-device-operation-regarding-maximum-update-across-all-four-dacs

器件型号:DAC60004
主题中讨论的其他器件:DAC8830DAC8871DAC81001

您能否澄清所有四个 DAC 的总体更新速率? 数据表的第7.2节建议连续更新2.4us 的 DAC、但不清楚这意味着什么。 我想知道我可以多快地将新数据写入所有四个通道、然后同步更新它们。
快速计算表明、在50MHz 时、单次写入将花费640ns、在下一次写入之前、SYNC 高电平至少为25ns。 保守一点、假设为680ns 乘以四次写入、即2.72us。 在2.73us 下、异步 LDAC 可能会在10ns 后出现、从而提供约354kHz 的更新速率。 这是器件的工作方式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的计算正确、就像所有与计时相关的参数一样。 单个 DAC 更新大约需要2.73uS (此处保守起见、最大时钟为50MHz)。 但您忘记添加一个关键参数来说明更新速率。 这是稳定时间。

    对于 DAC6004、稳定时间典型值为5.8uS、您需要将其添加到2.73uS 中、以达到 DAC 的更新速率。

    如需更多信息、我将附加一个链接、其中我们将讨论精密 DAC 系列中的稳定时间和更新速率。

    https://training.ti.com/lessons-precision-dacs-settling-time-vs-update-rate#:~:text=Settling%20time%20in%20a%20DAC,to%20enter%20the%20slew%20region。

    如果您对此有更多问题、请告诉我

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AK、

    感谢您的回答。 我研究了数据表中的图44和45、其中显示了调整时间。 也许下次更新数据表时、您可以在时序部分添加这两个图的交叉参考。

    是否有任何稳定时间约为2.5us 的类似德州产品? 是否有一个具有16位寄存器和外部引脚的单个 DAC 可实现多个器件之间的同步?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    这一点肯定会为稳定时间添加交叉参考。

    现在、如果您正在寻找小于2.5uS 的16位 DAC、您可以看看 DAC81001、DAC8871或 DAC8830、它们是非缓冲电压输出 DAC。

    所有 DAC 都具有 LDAC 功能、您可以使用该功能同步更新 DAC

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AK、

    感谢您的回答。 我将查看您建议的器件。

    谢谢、

    Chris