This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7728:连接 TMS320F28379D

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, DAC7728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916308/dac7728-interface-with-tms320f28379d

器件型号:DAC7728
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

尊敬的先生:  

我想将 DAC7728与控制器结合使用。 我需要知道 DAC 的时序要求是否与 TMS320F28379D 兼容?  

我是否需要更多组件来满足 DAC 写入操作的时序要求?

我创建了电路、并按照给定的以及关于 CS 和 Write I 的说明将地址线连接到 DAC 和数据线、以处理线路 EM1CS3存储器。

并且我遵循了引脚配置的数据表指令(如 DAC 数据表中给出的那样)。  

如果时序不匹配、则建议使用与 TMS320F28379D 兼容的另一个并行 DAC。 我需要尽快决定这一点。

如果有一些 FAE 可以帮助我、请提供否

正在等待回复

Amosh Bhshutatt

7042391982年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您认为我的时序要求与 TMS320F28379D 匹配是什么意思 ?

    该 DAC 是一款并行接口 DAC、可直接连接任何控制器并与 TMS320F28379D 兼容。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是问、当我浏览这两个数据表的时序图时、我发现 CS 时序有一点差异、即2nSec。

    如果您确认此 DAC "直接连接任何控制器并与 TMS320F28379D 兼容。"、我将开始进行 PCB 设计和

    订购。   

    此外、如果您提供了控制器的接口电路图、我会再次确认并帮助您提前做出决定。

    Amosh Bhshutatt

    7042391982年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享您的原理图、我可以为您提供相应的指导。

    此致、

    AK