This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:DAC60508M 和 DAC60501M

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915191/dac60501-dac60508m-and-dac60501m

器件型号:DAC60501

DAC60508M 和 DAC60501M

我们现在围绕 DAC60508M 构建了第一个电路

在 IC 加电期间、我们惊讶地看到输出(OUT0)上升到2.5V。

我们在四月回来时获悉、在 POR 期间、输出将重置为中量程= 1.25V

请立即回复、因为我们现在处于服务器计划预发布状态。

此致

Jørgen μ A

附件:DAC60508M POR PROBLEM.docxe2e.ti.com/.../DAC60508M-POR-PROBLEM.docxe2e.ti.com/.../DAC60508M-POR-PROBLEM.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我 在这里已经感到困惑、对于 M 器件、它将是循环通电期间的中量程代码。

    由于 DAC 传递函数为(DAC_DATA/2^N)*(REFIO/REF_DIV)* BUF_GAIN

    对于该器件、默认情况下、REF_DIV = 1且 BUF_GAIN = 2、DAC_DATA = Mid_Code、REFIO = 2.5V

    因此、输出将接通电源2.5V。  

    如果您需要更多帮助、请告诉我。 再次对这里的混乱表示歉意。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    POR 输出电压:2.5V

    该值对 DAC60508M 和 DAC60501M 都有效吗?

    此致

    Jørgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它对 M 器件有效、与通道数无关。

    此致、

    AK