This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:使用 VC707/Xilinx JESD 内核接收 ILA 序列时的确定性视差误差

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914172/ads54j66-deterministic-disparity-errors-while-receiving-ila-sequence-with-vc707-xilinx-jesd-core

器件型号:ADS54J66

尊敬的所有人:

我们仍然关注这个问题:

在某些情况下、ADS54J66中的发送器(或编码器)是否设计为产生+/-视差模式(而不是+/-+/-)?

感谢您迄今提供的帮助。

此致、
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您的+/-视差究竟是什么意思? 如果您将固件设置为忽略 ILA 错误、您是否获得有效数据?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    解码后的八位字节是正常的(ILA 和数据)、因此无需忽略不一致的 ILA 数据(接收器无论如何都会这样做)。 问题是编码的10b 数据的运行视差。 根据协议、运行视差最多应为+1、因此发送器会根据对称符号更改每个八位位组的8b10b 视差。 如果我们在 Rx PHY (包括 ILA)之后捕获从 DAC 接收到的有效载荷数据、并将其作为"正确"编码的10b 流馈送到我们的 HDL 设计中、我们不会看到任何错误。 但在实际设置中、Rx 会报告每第二个八位位组的视差误差。 否则,联系似乎是完全稳定的,我认为我们可以排除任何累积的直流不平衡。 因此、我想知道 DAC 发送器是否出于某种原因或在某些情况下允许运行视差高达+2。 在我们一侧找到的唯一方法是直接探测通道、我们现在无法这样做、因此可能有一个芯片设计人员对此进行了解释。 我们的电流。 解决方法是完全忽略接收端的视差误差(而不是 ILA 误差)、这似乎不是一个好的永久性解决方案。

    谢谢、致以诚挚的问候
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们唯一能想到 的 原因是通道的极性被交换了。 您是否已检查此项? 否则、我们从未从任何其他客户或在工厂测试期间遇到过此问题。 您可能需要再次仔细检查固件。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、我们已经检查了通道的极性。 这两个用户报告的问题非常相似:

    从屏幕截图中可以看到、视差误差也会出现在每一个其他字节中。 遗憾的是、这些线程中没有给出解决方案。 然而、令人印象深刻的是、这三种情况似乎都基于相同的时钟配置和 FPGA IP 内核。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您可以尝试不同的 LMF 设置或不同的时钟配置、看看您是否仍然有问题?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    这个问题似乎被连接至 JESD 模式的方式/顺序、并且 K 被写入数字 JESD 组中的寄存器0、1和6。

    遗憾的是、数据表提供了有关多个寄存器的不一致建议(例如、建议的启动序列中设置的 JESD_MODE_EN 位既不匹配寄存器映射、也不匹配"示例寄存器写入")、并且您发送给我们的配置文件根本不包含第一步:

    0x690000 0x80 //设置 CTRL K,JESD 模式 EN
    0x690006 0x1F //将 K 设置为32 

    例如、这似乎在10Gbps 下工作(不再出现视差误差):
    -选择数字 JESD 组(启用广播模式)
    -将0x40写入寄存器0   //启用 JESD 模式
    -将0x01写入寄存器1   // JESD 模式
    -将0x80写入寄存器0   //自定义 K
    -将0x1f 写入寄存器6   // K = 32

    虽然这会在每秒字节中产生视差误差:
    -将0xc0写入寄存器0   //自定义 K 并启用 JESD 模式
    -将0x01写入寄存器1   //相同
    -将0x1f 写入寄存器6   //相同

    您是否对6900银行中的寄存器应该写入的顺序有明确的建议?

    当通过将输入时钟除以250MHz 将线路速率降低到5Gbps 时、我们观察到芯片在第一个 ILA 多帧(K=32)的末尾插入了/K/字符、因此 FPGA 重新将 SYNC 置为有效、ILA 永远不会完成。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们正在努力发布此数据表的下一个版本。 所需的唯一顺序是在本页中的所有其他寄存 器都被写入后切换0x6800页地址0x00中的 IL 复位、因为这些写入仅在该复位从高电平切换为低电平后生效。

    我不知道芯片如何在 ILA 末尾插入/K/字符、除非 SYNC 被发送为低电平或0x6900页中地址0x01的位7被设置为"1"。  

    此致、

    Jim