This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:ADS4449能否仅使用一个时钟来收集 A.B.C.D 数据?

Guru**** 2813175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916119/ads4449-can-ads4449-use-only-one-clock-to-collect-a-b-c-d-data

器件型号:ADS4449

您好:

    ADS4449能否仅使用一个时钟来收集 A.B.C.D 数据?因为 CLKOUTABM/P 和 CLKOUTCDM/P 是相同的时钟源、如果印刷电路板走线的长度相同、可以这样做吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    从 CLKOUTCD 到 CLKOUTAB 的最大偏斜约为0.3ns。  借助于 CLKOUTxxP 过零后的最小数据有效建立和保持时间(每个值为0.6ns)、有可能实现。 该器件确实提供了移动输出数据的选项、如果需要、这些选项将有助于满足时序要求。 您必须验证捕获数据的器件是否符合这些要求。   

    此致、

    Jim