This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306EVM:使用 Matlab Embedded Coder 将 Sigma Delta 接口连接到 F28379D

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915866/amc1306evm-sigma-delta-interface-to-f28379d-using-matlab-embedded-coder

器件型号:AMC1306EVM

您好!

我将使用1306EVM 模块和 F23879D DSP 以及 Mathworks 嵌入式编码器。 我已经介绍了寄存器说明、现在让外设正常工作。 我将模块连接到 GPIO 16和17上的 SD1_1。 我已经将这两个引脚重新配置为与 GMUX 和 MUX 寄存器相关的数据和时钟引脚。 我目前正在使用 ePWM 模块生成时钟、并将其硬接线至时钟引脚(GPIO17)。

在内部是否有办法在不占用 PWM 通道和硬接线的情况下获得 Σ-Δ 调制器所需的时钟信号?

谢谢


Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    PWM 时钟信号需要连接到 AMC1306x (CLKIN)和 SD-CX、如下所示。 我们无法在内部将 PWM 信号连接到 SD-CX。

     

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼诺伊

    非常感谢您的快速响应

    Matt