This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:多个 AFE5808A 数据输出同步问题的问题

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A, SN74AUP1T04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915791/afe5808a-question-for-multiple-afe5808a-data-output-synchronization-problem

器件型号:AFE5808A
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1T04

各位专家:

我们的客户正在其系统中使用8个 AFE5808A 器件、他们想要检查我们是否可以确保 SPI 时序和配置是同步的、我们是否可以确保所有 ADC 输出日期 都是同步的?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢!

    我们很快就会回答您的问题。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你过得怎么样?

    如果客户担心在使用多个 AFE5808A 器件进行 SPI 控制时、

    是的、请查看以下数据表链接:

    因此、客户可以使用和接收一个控制来使用多个芯片。

    AFE5808A 数据表第45页。

    AFE5808A SDOUT 缓冲器为三态、仅在启用0[1](寄存器读取启用)时才会启用。 多个 AFE5808A 的 SDOUT 引脚可连接在一起、无需任何上拉电阻器。 如果需要、电平转换器 SN74AUP1T04可用于将1.8V 逻辑转换为2.5V/3.3V 逻辑。

    谢谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、