This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:使用内部电流源的阻抗计算。

Guru**** 2583775 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915743/ads1299-impedence-calculation-using-internal-current-sources

器件型号:ADS1299
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

你(们)好

我尝试使用在31.2hz 下生成的6nA 电流计算皮肤到电极的阻抗、该电流在连接到第8通道负端的单个电极内部生成、正端连接到偏置电极。  

我在输入端连接了抗混叠滤波器(2.2K 欧姆和1nF)。 我的配置是-  

LOFF_SESN -> 0x80。

LOFF -> 0x02

增益为24、数据速率为500sps。

当我在 输入端添加一个额外的660K 欧姆电阻器时、数字输出不会改变、变为1-2 mV。 它是否至少应为3.6mV (660K+2.2k)*6nA?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghav、

    感谢您的发帖。

    如果您可以下载 TINA-TI SPICE、我建议您尝试构建电路并仿真导联脱落电流、以查看预期的输入电压是多少。 正确的做法是、您应该看到大约(660k + 2.2k) x 6nA = 3.97mV。

    您需要检查 IN8N 和 IN8P 的共模电压、以确保它们仍然接近1/2 Vs、不会导致 PGA 轨。

    如果您想在下面发布寄存器设置和电路原理图、我可以对它们进行回顾。

    此致、