This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5851:AFE5851

Guru**** 2769665 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5851EVM, AFE5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914428/afe5851-afe5851

器件型号:AFE5851

你(们)好

https://www.ti.com/lit/ug/slou258c/slou258c.pdf?ts=1592224178911&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAFE5851

用户指南第40页的图28。您展示了测试 TSW1250的方法。 为什么您将时钟发生器设置为"40MHz"、而 ADC 采样频率设置为"1.99MHz"?

我可以拥有 AFE5851EVM 的 ADC SPI 接口的驱动程序或 LabVIEW 代码吗?
我想知道如何控制 ADC SPI 接口。 否则、是否有任何有关使用 SPI 接口的用户指南?

谢谢你。 我期待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 AFE5851器件。

    我们很快就会回复您。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您什么时候会给我这个答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉让你久等了。

    我们会在今天之前尽快答覆你的质询。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从与相关的问题中删除  

    我可以拥有 AFE5851EVM的 ADC SPI 接口的驱动程序或 LabVIEW 代码

    请参阅 AFE5851使用的 TSW1400 EVM。  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/787648

    谢谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、