This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]"警告:您连接到无法识别的 EVM"错误消息

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916049/faq-warning-you-are-connecting-to-an-unrecognized-evm-error-message

我在连接到 EVM 时收到以下错误消息...

这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您手动选择了软件通常不会自动选择的 COM 端口时、才会出现此通知。 这表示尝试识别连接的 EVM 时出错。 出现这种情况的原因有几个:

     

    1. 没有 EVM 子卡连接到 PAMB 控制器。
      如果软件未检测到任何连接到 PAMB 控制器的 EVM、则会触发此警告消息。 在这种情况下、GUI 仍能够与 PAMB 控制器通信、但所有 SPI/I2C/UART/等 与 EVM 的通信将返回意外或无效的结果。
       

    2. 连接的 EVM 与此应用不兼容。
      也许您有多个采用 BoosterPack 封装的 EVM。 如果 GUI 无法将连接的硬件识别为支持的 EVM 之一、则会触发此消息。 仔细检查是否连接到正确的器件、以及是否使用了正确的硬件 GUI。 若要查找特定 EVM 的 GUI、通常可以在 TI.com 上的 EVM 产品页面上找到该 GUI。  
       

    3. 已连接正确的 EVM、但我仍收到此警告消息...
      应用程序中可能存在开发人员错误、或者与 EVM 的通信可能无法正确识别器件。 在本例中、请单击"提出相关问题"按钮、并告知我们您遇到了此问题。 如果软件无法按预期工作、或者您看到器件性能不佳、则 EVM 可能已被 ESD 或 EOS 事件损坏。

       

    GUI 如何识别连接的硬件?
    软件可以从板载 EEPROM 读取数据和/或从 DUT 读取寄存器值、以检查是否连接了预期的硬件。 如果其中一个或两个测试均失败、则 EVM 硬件被视为"无法识别"。
     

    能否将我自己的硬件连接到 PAMB 控制器?
    我们知道、能够快速对客户的硬件进行原型设计和测试、这对我们的客户来说非常方便和有帮助。 使用 MCU 或 FPGA 设计 PCB 并为其编写软件可能非常耗时(相信我知道!)。 因此、我们已尝试通过允许您通过跳线连接到 PAMB 板或使用与 EVM 类似的 BoosterPack 封装和引脚设计您的硬件来使用 PAMB 控制器来支持这种用例。 您无需在硬件上提供已编程的 EEPROM 即可使用 GUI 软件进行连接。 以上警告消息将允许您在不验证硬件标识的情况下继续使用软件。

    话虽如此、虽然我们希望让您能够以这种方式使用 EVM、但这可能并不总是可行的。 如果您在使用自己的硬件时遇到问题、我们将尝试帮助您找到正确的方向、但请注意、我们无法帮助您修改 EVM 软件以与定制硬件配合使用。 如果您对此有任何疑问或疑虑、请随时咨询!