This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:软件起搏器检测参考设计(TIDUB75.pdf)运算放大器选择

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA320, ADS1292R, LMV321A, LMV321, ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915857/ads1292r-software-pacemaker-detection-reference-design-tidub75-pdf-op-amp-selection

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件:OPA320LMV321ALMV321ADS7042

在参考设计(TIDUB75.pdf)中、使用了 OPA320。  在此 E2E 主题中、Brian Pisani 写道:" 我选择 了 OPA320 、因为它具有非常宽的带宽和高输入阻抗。"  这也是一个精密的低噪声放大器。  压摆率为10V/微秒。  该参考设计在单位增益配置中使用 OPA320。

这些特性非常出色、但 OPA320的标称电流为1.45mA、而 ADS1292R 每通道仅消耗335微瓦。 也就是说、添加建议的起搏器检测调节电路比 ECG 电路的所有其余部分消耗更多的功率。

为什么选择 OPA320时采用的是非常宽的宽度和高输入阻抗?   

关于:非常宽的带宽(以及压摆率): 由于可编程增益放大器(PGA)的输出具有8.5kHz 的带宽、且 IEC 标准要求的起搏器脉冲测试的最大振幅为250mV、 而且、该参考设计包含单位增益设计、因此很难理解为什么需要超高带宽 OA。   考虑到压摆率和最窄的相关脉冲(100微秒)、我们看到10V/微秒的压摆率远高于此处所需的压摆率、压摆率允许在 大约0.025微秒内达到250mV。

回复:高输入阻抗。  在129x IC 上、PGA1P 和 PGA1N 引脚由运算放大器通过内部串联2k 电阻器驱动(根据 ADS1292R.pdf 的图22)。  MΩ、我们没有高(10k Ω)阻抗来驱动运算放大器。  我 kΩ 的唯一关于阻抗的评论是在参考设计中(但它与放大器的输入阻抗无关)"但是、如果需要增益、Rs 和 RF 的串联组合应高于100 μ s、因为 VCAP2输出具有有限的驱动强度。"   

请帮助我了解我在这里遗漏的内容。   是否有适合 软件起搏器检测参考设计(TIDUB75.pdf)中建议电路的低功耗 TI 运算放大器?  LMV321A 怎么样?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Brian 继续在其他地方解决难题、所以他不必再问、但我同意您的看法、像 LMV321A 这样的1MHz GBW 运算放大器可能就足够了。 (与 BJT 原始 LMV321相比、我更喜欢您选择的 CMOS "A"版本)。    

    如果 ADS7042以1MSPS 的最大速率进行采样、那么我可以看到需要更高的 GBW、但在本例中、ADC 采样速率仅为32kSPS、因此1MHz 器件可能就足够了。  我建议使用新放大器进行仿真、以验证电路是否能够根据您的需要使用新放大器。  我们为 OPA320和 LMV321A 提供了良好的模型、可满足您的仿真需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin、

    感谢您查看 LM321A 并指出 TI 拥有相应的模型。  ADC 采样率的最佳点。

    Steve