This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 ADS5482等芯片的问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5482, ADC3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914994/the-question-about-the-chip-ads5482-and-others

主题中讨论的其他器件:ADS5482ADC3244

您好!

我想问  有关 ADS5482芯片的问题、1. 它是否具有抗噪能力? 2.外部时钟的频率稳定性是否有任何要求? 如果是、所需的频率稳定性是多少?

3.除了此广告芯片之外,贵公司是否有广告采样率为数十 KS/s 至数十 MS/s 的芯片和正弦外部时钟?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不遵循什么是"抗噪"。  ADS5482可实现约13位的 ENOB。  时钟频率稳定性没有特定规格;但是、ADC 性能取决于时钟的相位噪声性能。

    TI 拥有许多支持 kSPS 至 MSPS 至 GSPS 采样率的 ADC。  一般来说、通信类型 ADC (如 ADS5482)的速率为10MSPS 或更高。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我所说的"抗噪声"是指该芯片是否能够消除或减少电气干扰等电气噪声。

    此外、我需要一个支持外部时钟的 ADC 芯 片、外部时钟的频率为 kSPS 至 MSPS、而不是 ADC 的采样率。 我在 TI 官方网站上搜索过许多 ADC 芯片、但我找不到符合我要求的 ADC 线性调频脉冲。 可以推荐 ADC 芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 ADC3244。  该器件具有低功耗和低噪声、可在125MSPS 时钟下运行。  -RJH