This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 应变仪仿真器

Guru**** 2503465 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC9881, DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915349/strain-gauge-simulator

主题中讨论的其他器件:DAC9881DAC80501

因此、我需要构建一个电压范围为0v 至10mV 的应变仪仿真器、我无法确定实现该功能的最佳方法。  我需要在电压标度上具有至少16位的分辨率、因此精度相当高。  大多数 DAC 芯片(例如 DAC9881)似乎都是针对更高的电压范围而设计的、很明显、我可以适应这种情况以满足我的应用需求、但我想知道使用简单的电阻器网络是否更容易。  如果对此有任何想法、我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您只需使用一对经过修整的精密电阻器即可完成此操作。  例如、以 DAC80501的1.25V 输出范围为例。  如果您可以找到精密100:1电阻对、则可以获得所需的精度。  您只需确保电阻器值不会太低。  如果仿真器必须驱动任何电流、您可能还需要缓冲输出。

    您还可以考虑 MDAC、它是电流输出 DAC。 然后、您可以实现将电流转换为所需电压输出的跨阻抗输出级。  

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul!  我认为您的正确之处在于、具有电阻器的1.25V 输出 DAC80501可能是最简单的选择。