This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096EVM:无法对 DAC60096EVM 板进行编程、未检测到、无输出

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836EVM, DAC60096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914143/dac60096evm-can-not-program-dac60096evm-board-not-detected-no-output

器件型号:DAC60096EVM
主题中讨论的其他器件: AMC7836EVMDAC60096

您好!

我最近购买了 DAC60096EVM 板。 我遵循了 DAC60096EVM 和 SDM-USB-DIGPlatform 用户指南中的所有说明、但遗憾的是、我无法获得任何输出。 所有步骤如下所示、我随附了硬件和配置的图片:

  1. 我在其中一个论坛中更新了 TI 技术人员建议的 SDM-USB-DIG 平台驱动程序。
  2. +12v 和-12v 连接到电路板。
  3. JP1在引脚2-3上配置。
  4. JP2在引脚2-3上配置。
  5. 所有 GND 均接地。

但是、当我打开 GUI 时、它会显示演示模式、当从调试菜单中取消选中演示时、它会显示已连接硬件、但在对其进行编程时电路板上没有任何变化。 SDM-USB-DIG 平台上的 D2 LED 熄灭、唯一的 D1 LED 正常工作。 当我们配置 DAC 时、任何引脚都没有输出。

请告诉我问题是什么? 我们是否需要任何其他配置或连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有几个问题可能会阻止 EVM 板通信。 执行以下操作以使硬件处于连接状态。

    1.拔下 SDM-USB-DIG 并关闭 GUI。

    2.重新连接 SDM-USB-DIG、并确保连接器正确对齐。

    3.验证 USB 扩展器电缆是否正确连接至 SDM-USB-DIG 和 PC,然后重新启动 GUI。

    如果 CDC 驱动程序安装不正确、也会出现此问题、因此可能需要重新安装 DAC60096EVM 软件

    写入寄存器后、您是否按下了 LDAC 按钮?  

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    我在2台计算机上执行了以下所有过程(以确保 Windows 运行正常)以使硬件处于连接状态:

    1. 已安装 SDM-USB-DIG 驱动程序。
    2. 已安装 GUI。
    3. 将 SDM-USB-DIG 连接到 EVM 板。
    4. 将延长电缆连接至 SDM-USB-DIG。
    5. 将扩展器电缆连接到 PC。
    6. 使用 LDAC 按钮对电路板进行编程。

    但同样、在两个计算机 GUI 上都未检测到 DAC 板、并且显示了演示模式。 当我从调试选项中取消选中演示并使用寄存器 A 和 LDAC 按钮中的值对电路板进行编程时、引脚上没有输出。 我更改 缓冲区 A 和 B 中的不同值、但再次表示不幸运。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试以下操作:

    1.关闭软件

    2.断开 SDM-USB-DIG 与 EVM 板的连接。

    3.断开 SDM-USB-DIG 与 PC 的连接,然后重新连接。  请勿将 DIG 重新连接到 EVM。

    4.启动软件-它是否在演示模式下启动? 第二个 LED 是否亮起?

    如果它确实打开、则 EVM 上可能出现电源问题、从而导致 EVM 无法正常工作。  如果没有,则表明您的 PC 上的 SDM-USB-DIG 或软件出现问题。  由于 SDM-USB-DIG 被 PC 发现、我认为这不是驱动程序问题。

    另请尝试以下操作:

    1.下载并安装 AMC7836EVM 软件。  这是一个不同的器件、但它使用相同的 SDM-USB-DIG。  请在 SDM-USB-DIG 连接到 PC 但未连接 EVM 硬件的情况下启动此软件。  LED 现在是否亮起?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。

    我完全按照您的要求执行了从1到4的所有步骤、但最终 LED 未亮起、并且软件也在演示模式下启动。

    安装 AMC7836EVM 软件后、将 SDM-USB-DIG 连接到打开的软件 LED、 并且 AMC7836EVM 软件显示已绿色连接。

    那么、您对 SDM-USB-DIG 与 DAC60096EVM GUI 搭配使用的建议是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我再次检查 DAC60096EVM GUI。 在我安装 AMC7836EVM 软件后、我没有卸载它、只运行 DAC GUI、 令人惊讶的是、它可以检测到硬件、没有任何问题、LED 也会亮起。 甚至我从电路板获得输出电压。

    是否可以解释 所安装的驱动程序 AMC7836EVM 软件类型以及 GUI 软件为何无法安装?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有另一个问题、我尝试使用 python 脚本、但 GUI 显示错误"Pythone 2.7 not detected (未检测到 Pythone 2.7)"。 请安装 python 2.7以使用脚本"。 我已经在 Windows 路径上安装了 python 2.7.18。

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmood、

    很高兴听到 GUI 正在工作。  我必须研究原始版本安装驱动程序时出现问题的原因。  需要记住的一点是、AMC7836EVM 安装程序最近进行了重新编译、因此它可能具有更好的 Windows 10支持(我认为这是您使用的)。   

    您能否以管理员身份启动 DAC60096 GUI -这是否会更改 python 功能?  我也会对此进行研究。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我也很高兴我的 GUI 现在可以正常工作。 正确、如果 AMC7836EVM 安装程序最近重新编译、以确保它具有用于 Windows 10的额外 dll 文件或驱动程序。 我尝试找到一台 Windows 7 PC 并在其上安装 GUI、以检查 GUI 是否在 Windows 7上工作(仅用于教育目的以帮助他人)、我将在此处发布结果。

    对于 python、我始终以管理员身份运行软件、但 问题仍然存在、它会显示该错误。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我创建了一个 YouTube 视频、介绍如何安装和配置 DAC60096EVM。 如果您愿意、您可以用作参考以帮助他人。

    https://youtu.be/3XGkBM8COGs

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您制作视频。 它将真正帮助他人。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您的回复。 我想知道您是否有解决 python 问题的解决方案?

    此致、