主题中讨论的其他器件: AMC7836EVM、 DAC60096
您好!
我最近购买了 DAC60096EVM 板。 我遵循了 DAC60096EVM 和 SDM-USB-DIGPlatform 用户指南中的所有说明、但遗憾的是、我无法获得任何输出。 所有步骤如下所示、我随附了硬件和配置的图片:
- 我在其中一个论坛中更新了 TI 技术人员建议的 SDM-USB-DIG 平台驱动程序。
- +12v 和-12v 连接到电路板。
- JP1在引脚2-3上配置。
- JP2在引脚2-3上配置。
- 所有 GND 均接地。
但是、当我打开 GUI 时、它会显示演示模式、当从调试菜单中取消选中演示时、它会显示已连接硬件、但在对其进行编程时电路板上没有任何变化。 SDM-USB-DIG 平台上的 D2 LED 熄灭、唯一的 D1 LED 正常工作。 当我们配置 DAC 时、任何引脚都没有输出。
请告诉我问题是什么? 我们是否需要任何其他配置或连接?