This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:输出端的隔离电阻值

Guru**** 2821305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915093/dac60508-isolation-resistor-value-at-the-output

器件型号:DAC60508

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 DAC60508并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

DAC60508用作模拟 IC 的偏置电压。 请参阅下面的电路图。

DAC 输出电压设置为固定电压、而不会在加电时设置电压后更改 DAC 输出电压。

由于 DAC 输出直接连接到模拟 IC 的偏置端子、因此插入了一个电容器以实现稳定。

Ω 电容器的对策、当前插入了一个10k Ω 电阻器、以防止 DAC 运算放大器输出发生振荡。

在下面的电路配置中、10Ω 用作 DAC 运算放大器输出振荡的对策、是否存在任何问题

如果有建议值、您能告诉我该值吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    由于您使用串联电阻器将输出缓冲器的电容器隔离开来、因此我看不到任何问题。 我运行了一个快速仿真来检查此配置是否稳定。  

    这将非常好地工作。 不过、一个问题是当您消耗10mA 电流时、10欧姆电阻器上的压降。 如果您的器件能够承受100mV 的电源差异、我看不到任何问题。

    此外、请确保您为 DAC 的电源留出足够的余量、因为您消耗的电流为10mA、我们需要最小300mV

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您的快速回复。

    我知道10欧姆电阻器没有问题、请注意余量。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    客户还有其他问题。

    请给出建议。

    --

    我知道10欧姆没有问题。

    此外、电阻值可以是多低?

    如果可能、我要将其设置为0Ω μ A。

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    使用0Ω 有可能会导致器件再次振荡。  我没有该器件的稳定性模型、但我怀疑您可以将 OUT2上的电阻降低至2Ω Ω 至5Ω Ω。  这是因为10µF Ω 负载可能会严重抑制输出。  OUT1只有100nF、因此我建议将5Ω Ω 电阻器设置为10Ω Ω 电阻器。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢你的答复。

    是的、不建议使用0欧姆电阻、因为 OUTx 是放大器输出。

    我将与客户分享您的建议价值。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一