This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08EVM:关于 IC 中 ENOB 的计算方法

Guru**** 2383760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08EVM, ADS114S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915785/ads114s08evm-about-calculation-method-of-enob-in-the-ic

器件型号:ADS114S08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS114S08

你好

一开始,很抱歉我的英语很便宜 我想知道 ENOB 的计算方法。

Δ-Σ ADC 评估软件的 ENOB 结果如何?

 在任何数据表上都找不到计算 ENOB 所需的参数。 (诸如"SNR"..."SINAD"...的参数)


请告诉我如何参考与 ENOB 相关的参数

TJJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TJJ、

    ADS114S08EVM GUI 中的 ENOB 计算是真正有效的分辨率。  对于应用了交流信号的交流类型 ADC 测量、则使用方程式 ENOB =(SINAD - 1.76dB)/6.02。  但是、对于直流类型测量、分辨率的更好指标是测量中的噪声以及噪声对结果的影响。  ADS114S08数据表的第8.1节对此进行了讨论。  有效分辨率的计算使用等式1并与测量中的 RMS 噪声相关。  公式2显示了无噪声分辨率的计算、并与峰峰值噪声相关。   

    噪声表中显示的噪声测量基于给定条件下512个连续采样的测量值以及短接输入。  短接输入情况将提供最佳条件、从而使 ADC 的噪声尽可能低。

    此致、

    Bob B