This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1281:FIN/Fdata 问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915460/ads1281-fin-fdata-questions

器件型号:ADS1281

您好!

 我有一些关于 ADS1281的问题要告诉您。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1281.pdf?ts=1592457287081&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FsearchTerm%253DADS1281

1) 1)关于图26和30、什么是 fIN/fdata? fin 是否表示正弦滤波器输入频率? 而 Fdata 是正弦滤波器的输出频率?

  fin 和 fDATA 是采样率吗? 我无法完全理解波形。 此外、图26的增益是多少?

与图29和30类似、幅度意味着什么?  

 2) 2)关于 Page13、如果不使用 调制器输出模式  、DR0/M0和 DR1/M1悬空、它会影响 噪声功能还是损坏 IC?  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

     

    1. fin 是输入信号频率(应用于 ADC 输入)。 Fdata 是输出数据。 fIN/fdata 比率是一个标准化频率。

      为 x 轴提供标准化频率使其成为可能、这样、无论您选择哪种输出数据速率、您都可以参考这些图形。 如果我们已经显示了绝对频率、那么我们需要为每个输出数据速率显示单独的图。

      幅度(dB)是滤波器增益/衰减的"20 * log10 (增益)"比值。 由于 FIR 滤波器是 LPF、因此您会注意到它会显著衰减不在滤波器通带区域中的高频信号。


    2. 请参阅第5页的引脚功能表。 如果您不使用调制器模式(即您将 MOD/DIN 引脚设置为低电平)、则 DRO/M0和 DR1/M1将成为数字输入、应将其拉高或拉低。 如果您处于引脚模式、这些输入会设置输出数据速率、如果不是、则它们未使用、但仍建议通过上拉或下拉电阻器将它们连接到低电平或高电平。

      通常、如果引脚有可能成为输出信号、则切勿将其直接短接至接地或 VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher,

    非常感谢 您的详细解释。

    此致

    Kailyn