Other Parts Discussed in Thread: ADS1281
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1281 您好!
我有一些关于 ADS1281的问题要告诉您。
1) 1)关于图26和30、什么是 fIN/fdata? fin 是否表示正弦滤波器输入频率? 而 Fdata 是正弦滤波器的输出频率?
fin 和 fDATA 是采样率吗? 我无法完全理解波形。 此外、图26的增益是多少?
与图29和30类似、幅度意味着什么?
2) 2)关于 Page13、如果不使用 调制器输出模式 、DR0/M0和 DR1/M1悬空、它会影响 噪声功能还是损坏 IC?
此致
Kailyn