This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520QML-SP:过驱动输入

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915763/adc08d1520qml-sp-overdriven-input

器件型号:ADC08D1520QML-SP

客户使用的是 ADC08D1520-SP、在这种情况下、一个通道上的其中一个输入(例如 Vini+或 Vini-)极少出现2.8V 过压瞬态条件、持续时间小于1ms。 这超出了2.5V 引脚的最大额定电压。 此外、输入电流最大额定值为+/- 25mA。 表下方的注(3)表示如果电流限制在25mA 以下、电压可能会超过 VA。   

只要电流被限制在25mA 绝对最大额定值以下、它们是否能够在输入端短暂持续超过2.8V 瞬态的2.5V 绝对最大额定值而不会造成永久性损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记:

    我对绝对最大额定值的解释是、"任何引脚"指的是任意引脚、而不是输入引脚、因为它是专门被调用的。  "任何引脚"限制为-0.15-(VA+0.15)或标称值-0.15- 2.35V。  注3也专门指"任何引脚"。  电流"限制"是指电压超过 VA (或小于 GND)但不超过"任何引脚"绝对最大电压的情况。

    对于输入、我将最大值解释为2.5V、无需任何考虑或调节电流。  因此、不建议超过2.5V 的最大电压。  根据注释2、如果超过绝对额定值、则可能会损坏器件。

    -RJH