This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADS7883:是否存在最小采样率或最大空闲时间?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915745/faq-ads7883-is-there-a-minimum-sampling-rate-or-maximum-idle-time

器件型号:ADS7883

 ADS7883器件可支持的最小采样率是多少?

或者、器件可保持空闲状态而不进行转换的最长时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS7883是一款采样率更高的 SAR 器件、支持高达3MSPS 的采样率、通常用于需要更高采样率的应用。

    该器件不能支持长时间空闲、因此应针对需要更长转换延迟的应用启用断电模式。

    断电模式由第2个 SCLK 下降沿和第10个 SCLK 下降沿之间的一个 CS 上升沿启用。 断电时、SDO 处于三态、电流消耗降至数百微安。 要退出断电模式、器件需要一个完整的转换周期才能进入正常运行。 应抛出来自该虚拟转换的转换结果。 转换周期需要 CS 的下降沿和上升沿。

    如果器件在未启用断电的情况下处于空闲状态、则器件将进入不需要的运行状态。 除了没有节能的优点外、该器件似乎处于断电模式。 因此、如果器件处于空闲状态以完成转换周期(采样率<=2.5kSPS)、那么在转换之间应将器件置于断电模式。

    如果在进入长时间空闲状态之前未激活断电模式、则器件需要进行虚拟转换才能恢复正常运行。 这与上述退出断电模式类似、假转换后的转换结果将导致正确的输出测量。