This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92018:LMP92018功耗

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/913505/lmp92018-lmp92018-power-consumption

器件型号:LMP92018

尊敬的 Paul:

很抱歉耽误你的回答。

我需要知道4mA 是最大电流消耗还是仅与 DAC 输出有关。 如果不是、请告知此器件的最大电流消耗是多少。

在数据表中、这并不是很清楚。

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器 件消耗4mA 电源电流(最大值)、而不需要从器件获取负载电流。

    当您开始从器件拉取电流时 、它必须来自器件电源。 假设您从器件输出提供5mA 电流、电源电流将变为9mA (近似值)

    相对于器件可提供的最大电流、其10mA 连续电流。  短路电流为67mA。  

    请注意、如果长时间保持短路电流、器件可能会损坏。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    VGPIO 和 VIO 引脚的最大电流消耗是多少?

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我希望 VGPIO 和 VIO 电流在空闲时非常低、电流小于50uA、因为这些电流仅提供内部电平转换器。 在通信期间、电流可能会增加、但这取决于引脚上的负载。  例如、SDO 和 GPIO (作为输出)将必须驱动引脚上的任何电阻负载。

    话虽如此、我没有这些输入的特性数据。

    谢谢、

    Paul