This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ads1299。 输入短路。 实现巨大价值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915111/ads1299-ads1299-input-shorted-to-big-value

器件型号:ADS1299

你好。 抱歉、当 ADS1299中的输入短路时、我没有找到有关可接受噪声值的完整信息。

(在这个链接中、与我的情况类似的问题、但是 Brian 先生说-好 的、e2e.ti.com/.../547117

如果我短接通道输入(通过寄存器 CH1SET - 0x01)、我将接收通道的下一个结果-
867
8666
865
862)

如果转换为伏特= 461 MKV、则太大。 (错误= 862*2*4.5/16777216)
如果我通过电缆将外部输入通道短接、我会收到类似的值、PGA 增益= 24、我的结果将是20 MKV。 但它太大了。
在输入短路期间、我需要接收哪个值才能获得正确的测量 EEG 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ildar、

    您的通道的结果是十六进制还是十进制?  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772488/2856893#2856893

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex。 它是十进制格式

    Ildar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ildar、

    感谢您的确认。

    为了确认您看到的结果、增益为1时、您有461uV 的噪声。 但是、当增益为24时、您只会看到20uV 的噪声。 或者、这是通过相同的计算得出的、并且您将19.2 (=461/24)四舍五入为20?  

    在您使用的代码到电压方程中、我看不到您除以增益的位置。 您用增益除以24结果的增益吗? 如果不是、则20uV/24=0.7uV、这在数据表规格范围内。  

    LSB =(2 x VREF)/增益/(2^24 - 1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex。 很抱歉我写的不清楚。

      当通道输入由寄存 器 CH1SET 短接(001:输入短接)时,我有值-461uV (+- 0.5uV)。  这种结果没有任何增益。 我可以将该值用于偏移吗? (错误=862*2*4.5/16777216)。

    当我用电缆短接外部输入通道时,我会收到类似的值(900 (+-30)十进 制),PGA 增益= 24时,结果将是20 MKV (ERROR = 900*2*4.5/24/16777216)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ildar、

    不用担心、我只是想在提出建议之前确认几点。  

    是的、此值可用于偏移。 为了实现更精确的失调电压测量、您可以对多个读数求平均值、以降低噪声的影响。 865是以下数字的平均值。   

    867
    8666
    865
    862)