This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB49EVM:时钟输入电压范围

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002EVM, ADS42LB49EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915294/ads42lb49evm-clock-input-voltage-range

器件型号:ADS42LB49EVM
主题中讨论的其他器件:CDCE62002EVM

您好!

我想问一下评估板时钟输入上允许的最大电压。

我有 CDCE62002EVM、在 LVCOMS 模式下、它的输出为3.3伏、我认为这大于 ADC 的可接受范围。

使用此时钟源是否安全? 如果没有、我注意到默认情况下没有安装49欧姆电阻器、这是否可用于分压时钟电压!?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马哈穆德

    在将 CDCE6200EVM 连接到 ADS42LB49EVM 之前、我会使用具有单端 LVCMOS 输出的 CDCE6200EVM 并使用直列式衰减器。 测量 ADC 时钟输入引脚上的电压、以确保电平处于 ADC 的规格范围内。 根据需要调整衰减器。 如果您没有衰减器、我将按原样检查 ADC clk 引脚上的电压、如果电平为高电平、请添加49.9欧姆电阻器。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim、我没有衰减器、但似乎是一个好主意。

    评估板上的模拟前端是否以任何方式修改电压? (时钟和信号)

    添加49.9欧姆电阻器时、我是否应该预期3dB 损耗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3dB-pad.docxMahmoud、

    我不认为单靠这个电阻器就能提供这个。 请参见随附的。 您需要使用电阻器 PIE 网络创建3dB 焊盘。 您可以为 C64使用18.2欧姆电阻器、为 R13使用294欧姆电阻器、然后将294欧姆电阻器的一端从 SMA J3的中心抽头焊接到接地端以创建此 PIE 网络。

    模拟前端仅将单端输入转换为差分输出、提供适当的端接、并添加少量串联电阻以抑制 内部采样电路的任何反冲。  

    此致、

    Jim