This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:数据模式检查器测试不工作

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/912563/dac3482-data-pattern-checker-test-not-working

器件型号:DAC3482

尽管我没有收到 FIFO 同步警报、但我得到的 IO 测试结果是0x4为0xFFFF、而相应的 IOtest 警报位于 DAC 的0x5
BTW、I 按照程序启用 IO 测试  

请建议任何解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着 DAC3482中编程的图形所需的图形与实际从 FPGA 发送的图形不同

    请在发送1和0时告知测试结果、并在 DAC3482寄存器中对预期模式进行编程。 这是快速检查的最简单方法。

    另请详细说明您的测试方法。 我们无法根据您的上述信息继续进行下一步操作。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在将关闭此论坛帖子。 请随时发布更多信息以再次重新打开主题帖。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,


    感谢您的回复。
    我将更好地装饰下面的东西
    实际上、我们在同一个板上有两个3482 DAC (两者都是独立的)、因此使用单个源进行 FIFO 同步
    ->数据时钟:75MHz、150Mhz、300MHz、600Mhz、分别具有插值因子16、8、4、2
    ->参考 DACCLK 至 DAC PLL:150Mhz、并在 DAC 内部生成1200 DAC_CLK

    -> DAC 采用16位字格式

    FIFO 同步
     首先我尝试实现 FIFO 同步。最初我使用帧信号来实现该目的、并在其中一个 DAC 中发现 FIFO 离开和 FIFO 冲突(有时)。
    后来、我尝试使用 DAC 的 SYNC 信号并成功地删除了 FIFO 警报。如果我们以更高的速度 和极低的速度(i.e、DATACLK600Mhz 和75MHz)运行、FIFO 警报仍在出现、但使用 TI 文档中提供的算法实现 FIFO 同步、我可以将其删除。因此、现在没有 同步问题

    2.数据模式检查器测试

    在 FIFO 同步后,我尝试通过启用 IO_TEST 来运行 IO 测试,并且在 DAC 的 IO_TEST_pattern 寄存器中编程的相同模式用作 FPGA 的训练模式。
    在这里、我还提供了相同的同步信号来查找图形的第一个字
    我从 DAC 的0x4 (IOtest results)寄存器获取0xFFFF、相应的警报在 DAC 的0x5 reg 中发出
    先生、我还尝试向 DAC 提供全0和全1、并且在 DAC 中对其进行编程、但仍然在获得 IO 测试、因为所有位都失败。
    那么、我想知道我的遗漏位置以及发生这种情况的原因吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenin、

    如果要发送所有 LVDS 逻辑 HI (1)或低值(0)、则需要确保 IO_Pattern0至 IO_Patter7全部编程为0xFFF (全为1)或0x0000 (全为0)。

    如果没有通过测试、则说明您的整个设置有问题。 我建议您实际探测 LVDS 模式、以查看是否向 DAC3482发送了正确的信号。

    确保先写入0、然后读回警报以清除警报。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,
    如果我要发送 DAC 中给出的错误模式、我将得到 IOResults (0x4)为0xFFFF
    如果我向 DAC 发送全0 (在 IO_pattern0中保留0到 IO_pattern_7之后)、我将获得 IOResults (0x4)为0x1fff
    如果我将全部1发送到 DAC (在 IO_pattern0中保留1后发送到 IO_pattern_7)、我将获取 IOResults (0x4)作为0x0eee

    我无法由此推断出任何内容。
    BTW、我确信数据线不会被反转、也不会以二进制补码形式发送(如0x2寄存器中所述)

    请帮我解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenin、

    您能否使用差分探头探测 LVDS 线路、以查看 LVDS 连接是否短路/开路? 结果在全1和全0之间是一致的。 第一个数据[15:13]似乎得到了正确的电平、但其余 LVDS 线路没有

    如果电路板上采用 MRQFN 封装、请检查 X 射线焊接情况。 我们遇到了客户提供的内部引脚短接的不良焊料、并导致类似结果

    下面列出了 MRQFN 的制造指南

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康先生:
    实际上、我们在同一电路板上使用三个 DAC3482。
    对于所有三个 DAC、我们面临的问题与我在上一个帖子中提到的问题相同(即0x4读数、同时发送0和1)。
    我们如何理解这一点?我确信我们遵循正确的 IO 测试程序
    提前感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenin、

    在您实际探测每条线路以检查电压电平之前、我无法提供进一步的帮助。 您需要确保较低的 LVDS 总线实际配置为 FPGA 的 LVDS 电平。 没有足够的信息来处理此问题。  

    正如您提到的、这是一个非常简单的测试。 一个恒定的1或0给出错误指示总线故障的事实。 您将需要探测信号以更好地了解。  

    请提供实际示波器截图(差分探头)以绘制与数据表图75类似的图。 您还可以尝试0x5555和0xAAAA (0/1切换)模式、并在示波器上测量以检查建立/保持时间。

    -Kang