This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC1128:将电流输入转换为电压输入、也可使用 EV 套件软件

Guru**** 1196510 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC1128
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915332/ddc1128-converting-current-input-to-voltage-input-also-ev-kit-software

器件型号:DDC1128

我们的需求如下:

我们将为我们的内部可靠性实验室构建一次性的内部宽/并行电缆测试机。  这将同时测试许多导体(100多个)、不仅会发现"开路"故障、而且会随着时间的推移和疲劳而增加电阻。  

…、可以使用一些外部无源器件将电流输入转换为电压检测 Δ I 对吧? 我们当然不需要高精度、因此具有用于输入保护的二极管钳位的外部电阻分压器可以正常工作。  我们确实希望在全6.2kSPS 模式下运行、以观察短时间歇性中断。  是否有这方面的建议?  我们希望使用大约5VDC 的电压为电缆导体提供... 但在这方面具有完全的灵活性。  IMHO 采用"TI 推荐的"电流输入至电压输入电路将为这些"超宽" ADC 打开更多的应用。

最后... 使用评估套件作为起点、我们需要编写自己的 PC 软件、以获取所需的 UI 和操作模式。 在为源代码提供起点方面、TI 可以提供多少帮助? (FPGA 代码? 现有 UI 源代码?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德、您好!

    由于器件 DDC1128处于 NDA 状态、我们希望使会话脱机。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 ddcxxx-support@list.ti.com?