This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:未使用的 ALERT 和 BUSY/RDY 引脚连接

Guru**** 2768765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914979/ads7142-unused-alert-and-busy-rdy-pin-connection

器件型号:ADS7142

大家好、

在不使用 ALERT 和 BUSY/RDY 引脚的情况下、这些引脚是否应该被连接为高电平、低电平、或者 NC?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    BUSY/RDY 是一个推挽输出、可保持悬空。  ALERT 也是一个输出、但是漏极开路、因此虽然它也可以保持悬空、但最好将其弱上拉至 VCC、假设为50-100kOhm。