This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF44:SPI/Hadware Reset

Guru**** 2507975 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915276/adc32rf44-spi-hadware-reset

器件型号:ADC32RF44

大家好、团队、  

关于 ADC32RF44的快速问题、是否可以使用 SPI 复位代替启动时的硬件复位?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AH、

    需要硬件复位、如数据表中的初始化序列所示。  

    两处更正:

    第2步应该是"提供输入时钟和 SYSREF 信号"

    第3步应该是"引脚48上的脉冲硬件复位(低电平到高电平到低电平)"(不是引脚33和34)

    数据表中指定了硬件复位时序 、如下所示:

    此致、

    Vijay