This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1672:CLK 信号基准

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914304/ads1672-clk-signal-reference

器件型号:ADS1672

大家好、

您能否告诉我 ADS1672的 CLK 指的是哪个 GND、AGND 或 DGND?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、您好!

    CLK 输入以 ADS1672中的 AGND 为基准。  由于 AVDD=5V 标称值、因此这也是 CLK 所需的逻辑电平。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith San、

    感谢您对此做出及时响应。

    好的、我明白了。

    此致、

    Takashi Oanwa