This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556EVM:在硬件串行模式下从 ADS8556EVM 读取

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8556, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914111/ads8556evm-reading-from-ads8556evm-in-hardware-serial-mode

器件型号:ADS8556EVM

我正在尝试使用硬件串行模式下的 PI 从 ADS8556EVM 读取数据、我很困惑如何将其连接到 PI、最简单的设置方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Talia:

    要使用硬件并行模式、您需要为 DB[15:0]配置16条数据总线、还需要为 ADS8556 (CONVST_x、/CS、/RD 和 BUSY)上的关键信号提供控制信号、 ADS8556数据表 提供了有关在不同模式下运行所需信号的详细信息。 为便于使用、串行接口所需的信号更少。 请参阅此论坛上其他帖子中的信息:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/545849/2037040?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads8556#2037040

    请注意:

    1.连接控制器和 ADC 的蓝色导线可能会导致性能下降,因此不建议评估 ADC。

    2.由于开关电容器输入结构、ADS8556需要外部高带宽和高电压放大器来驱动。 如果您正在设计新项目、但没有高带宽要求、建议使用 ADS8588S。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的回答、很抱歉标题上的拼写错误、我确实尝试在硬件模式下使用并将其连接到 PI 上的 SPI0、但是我无法连接它。

    我尝试在硬件串行模式下使用所有6个通道、我拥有的开关位置是

    1开

    2开

    3打开

    4个

    5开

    6打开

    7关闭

    8关闭

    9关闭

    10关闭

    我在 Raspberry PI 的 SP0中将 J1.3连接到 SCLK、将 J1.7连接到 CS0、将 J1.11连接到 MOSI、将 J1.13连接到 MISO、并尝试使用 SPI 进行连接、但我无法获取任何有意义的数据。

    设置是否有任何问题? 我将所有其他跳线保留在它们的默认位置。 顺便说一下、这是 ADS8556评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题-  

    HOLDx (CONVST_A 至 CONVST_C) 信号是否对硬件串行控制有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Talia:

    ADS8556数据表已提供您所需的所有信息、我建议您首先查看。

    1、CONVST_A/B/C 是 ADC 的重要信号、没有这些信号、ADC 就不会进行任何转换。

    2.确保向/STBY 引脚提供了 EVM 上未配置的高电平信号。

    3.确保未使用的 dbx 引脚已连接到 EVM 上的接地端。

    4.您是否提供了 EVM 板所需的所有电源(AVDD、BVDD、HVDD、HVSS)?

    此致、

    戴尔