请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 我将使用四个 ADS1299同时收集数据。 我想知道处于菊花链模式下的 ADS1299的所有寄存器数据。
我的理解是将 CS 设置为低电平、选择所有 ADS1299、然后发送0x20和0x17指令。 每个 ADS1299接收相同的寄存器指令、然后每个 ADS1299的寄存器数据通过 DAISY_IN0发送到 ADS1299的第一个寄存器、然后返回到 STM32芯片。
以下是我的具体步骤:
首先、我将下拉 ADS1299的所有 CS。
其次、我将发送0x20和0x17。
第三、我将通过 SPI 一次读取96个寄存器数据。
我已经读取了第一个切片 ADS1299的寄存器值、而其他位 ADS12999的寄存器值为0x00。
您认为这是合理的理解吗?
我期待很快收到您的回复。