This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于4至20mA /0至10V 的 ADC

Guru**** 2382840 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8698, MUX36D08, ADS125H02, MUX507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914484/adc-for-4-to-20-ma-0-to-10v

主题中讨论的其他器件:ADS8688ADS8698MUX36D08ADS125H02MUX507

您好!

我需要 PLC 输入模块的 ADC 来测量0至10V 和4至20mA。 最小分辨率应为24位和8通道。

我们找到了 ADS8688、但它是16位。 您能不能建议使用分辨率更高的替代器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pritesh、

    您的 PLC AI 模块是否需要24位分辨率、或者它实际上是16位、如果出现任何动态范围损耗、您需要24位转换器? 我见过的大多数 PLC AI 模块为12位或16位、通常不需要24位 ADC (当然、有时会使用24位 ADC 来失去动态范围)。 我这样说是因为 ADS8688具有可扩展的输入范围、适用于大多数常见 PLC 输入信号(+/-10V、+/-15V、0-10V、0-5V 等)。 您还可以查看 ADS8698、这是该器件的18位版本、如果您仍然担心失去动态范围、该版本可提供更高的分辨率。

    您可以查看的另一个选项是 ADS125H02。 这是一个24位 Δ-Σ ADC、可在+/-18V 电源上接受高达+/-15.5V 的输入。 此器件具有1个差分输入通道、因此您可以将任何尺寸的多路复用器连接到前端、以扩展到8个通道。 例如、您可以将 MUX36D08用于8通道差分多路复用器。 您还可以查看我们的 MUX50x 系列、例如 MUX507 (也是8通道差分)。

    如果您对这些解决方案有任何疑问、请告诉我。

    布莱恩