This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881EVM-PDK:DAC9881EVM-PDK

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC9881EVM-PDK, DXP, DAC9881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914231/dac9881evm-pdk-dac9881evm-pdk

器件型号:DAC9881EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: DXPDAC9881

您好、gentlman:

我只想检查您是否已经在 win10中修复了 DAC9881EVM-PDK 运行。 我在 Win10中运行 GUI、遇到了其他线程中提到的相同问题。 在您之前的回复中、有人反馈 PDK 不支持 Win10;有人反馈说您在 win10中运行;有人反馈与 LabVIEW 相关。

无论如何、我只需与您确认 DAC9881EVM-PDK 是否可以立即与 Win10配合使用即可? 我确认我已经安装了您提到的持续版本和软件包。

但斯克很多,期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我检查 Win 10机器的最新软件包、然后返回给您。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,济南,

    我以前在 Windows 10中看到过 DXP 工具的工作情况、但它与所有机器不一致。  通过在启动时禁用"数字签名"要求、可以让 MMB0驱动程序由 Windows 10加载。   

    https://www.howtogeek.com/167723/how-to-disable-driver-signature-verification-on-64-bit-windows-8.1-so-that-you-can-install-unsigned-drivers/

    话虽如此,仍可能存在不兼容的情况。  我个人无法使 DXP 在我的 Windows 10 PC 上运行。 它可以加载驱动程序、但在加载固件时出错。  此时、我建议您仅使用较小的独立电路板来评估 DAC9881。  它具有100mil 接头、可轻松连接到外部电源和数字资源。  这将允许您进行评估、但需要付出更多的努力、因为您需要对数字控制器进行编程、以便与 DAC 进行通信(可能是 MSP430或 Arduino 等 MCU、也可能是数据发生器)。

    谢谢、

    Paul