This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何解决 PAMB EVM 连接和/或驱动程序安装问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914940/faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues

我在运行 EVM GUI 时收到以下错误消息、如何解决?

注意:"SCB"和"PAMB"板使用相同的 USB 驱动程序、因此此信息同样适用于 基于 SCB 的 EVM ...

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是 Windows 7 Windows 8.1、则需要从此处下载并安装 PAMB USB 驱动程序:

    http://www.ti.com/lit/zip/sbac253 

    如果您使用的是 Windows 10、则无需下载和安装驱动程序、但如果遇到连接问题、下载和重新安装这些驱动程序通常可以解决大多数问题。

     

    安装这些驱动程序之前...
    在连接到 EVM 时、请避免使用长 USB 电缆和 USB 集线器。 如果您的计算机上有另一条 USB 电缆或另一个 USB 端口,请尝试使用另一条电缆,并切换到另一个 USB 端口**,尤其是在您之前没有在计算机上手动安装 PAMB 驱动程序时。 与 EVM 的间接连接通常会妨碍自动驱动器检测/安装。

    **注:某些 USB 端口可能 连接到内部 USB 集线器。 如果您有台式电脑、请尝试连接到背面的 USB 端口、以便在主板和 EVM 之间建立更直接的连接。

     

    安装这些驱动程序后...
    如果仍有问题、并且之前已将 PAMB 板连接到 PC、则可能需要手动将设备驱动程序与连接的设备相关联。 要执行此操作、请执行以下步骤:

    1. 打开 Windows 设备管理器并找到未知设备。

      注:未知设备 的设备图标上通常有以下符号:  

      要检查您是否已识别正确的器件、请断开 PAMB 板并将其重新连接到您的 PC ...仅当连接 PAMB 板时才应显示"未知器件"!


    2. 右键单击设备并选择"Update driver"(更新驱动程序):


    3. 单击“Browse my Computer for driver software (浏览我的电脑以获取驱动程序软件)”:


    4. 单击"Let me pick from a list of drivers on my computer (让我从计算机上的驱动程序列表中选择)":


    5. 单击"Show All Devices"(显示所有设备)、然后单击"Next"(下一步):


    6. 单击"Have Disk"(从磁盘安装):


    7. 在弹出窗口中、单击"Browse..."


    8. 导航至 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Drivers\PAMB、然后选择相应的 INF 驱动程序文件。


      1. 为 Tiva/Stellaris 器件固件更新器件使用"boot_usb.inf"文件。

      2. 为 WinUSB 通用大容量设备使用 usb_dev_bulk_com.inf"文件
        (此器件的硬件 ID 为 USB\VID_1CBE&PID_00AB&MI_00)。

      3. 为串行 COM 端口器件使用"usb_dev_serial_com.inf"文件
        (此器件的硬件 ID 为 USB\VID_1CBE&PID_00AB&MI_01)。

    9. 单击"OK":



    10. 单击"下一步":


    11. 注:Windows 可能会显示弹出消息,警告您设备驱动程序与此设备不兼容。 这是正常的- Windows 在不确定驱动程序兼容性时显示此消息;单击以继续。

    12. 最后、单击"关闭":  

    images.zip