主题中讨论的其他器件:ADS124S08
大家好、
我的一位客户尝试使用 ADS124S08计算工具、因为他们正在考虑使用 ADS124S08
新产品的更多信息。
在尝试过程中、他们有以下几个问题。
问题1. 它们将数据速率设置为20 SPS、作为附加屏幕快照。
他们认为这意味着每50ms 生成一个转换后的输出数据(24位数据)。
但"转换时间"表中相同屏幕截图中的数据 如下所示 。
"首次转换时间"= 300.62ms、"转换周期"= 150.31ms、
他们想知道为什么这些数据不是50ms?
问题2. 是 每50ms 生成的内部转换数据(主转换数据)、但 是输出数据
滤波器延迟、输出数据速率低于20SPS、如6.7SPS?
问题3. 如果"转换周期= 150.31ms"正确、/DRDY 信号输出周期是否 为150.31ms、 这是否意味着6.7SPS?
请给我回复。
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。