This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7042:连接时、SDO 短接、将 AINP 拉为高电平(3V3)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7042, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/912912/ads7042-when-connected-sdo-is-shorted-pulls-ainp-high-3v3

器件型号:ADS7042
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你好!

我们在 ADS7042 SAR ADC 的基本应用方面存在问题。 我们正在尝试在试验电路板上设计概念验证电路。 由于这个原因、SCLK 频率被减少至20kHz 以避免与试验电路板相关的问题。

×ADC 驱动器、我们将使用推荐的运算放大器 OPAx835配置为具有增益10的同相放大器、该放大器还用于将 ADC 的输入电压偏置为0.5 μ V AVDD。 运算放大 kΩ 器的输出工作正常(在开路和10k Ω 电阻负载下使用示波器测量)、因此我们认为它不会带来任何问题。 但是、我们在驱动程序之后运行 ADC 时遇到了很大的困难。我将详细介绍设置和问题。

ADC 采用 VSSOP 封装、因此我们使用热风枪将其手工焊接到用于原型设计的自制 VSSOP 转 DIP 适配器上、并将其放置在试验电路板上。 μF 电压 AVDD 和 DVDD 是 μF 相同 LF33CV 线性稳压器调节的3.3V 电压、并通过0.33 μ F 和100 μ F 电容器去耦。 在任何情况下、示波器测量结果都未在这些电压上显示明显的纹波、因此我们认为为芯片供电不是问题。 ADC 应通过 SPI 与 Arty Z7-20:SoC Zynq-7000 FPGA 板(使用3.3V 逻辑)通信。 但是、从以下意义上讲、它的行为是不寻常的:ADC SDO 输出引脚在几乎随机的数据帧中生成一些(实际上有意义、下降时钟边沿变化)信号。 但是、当插入 FPGA 输入引脚时、信号会丢失(几乎为0V)。 适当的 FPGA 引脚配置为输入引脚、并使用不同的 SPI 外设进行验证。 AINM 引脚接地。 AINP 引脚在断开时呈现3.3V 直流电平;此外、当连接到驱动器的输出时、该电压仍然存在。 我们的唯一想法是、到 AVDD 的 ESD 二极管以某种方式被短路。  

如果您对可能导致此问题的原因有任何帮助、我们将不胜感激!

我还想提出几个问题,这些问题可能有助于在以下尝试中解决这个问题:

1.施加(a)电源 AVDD 和 DVDD 电压、(b)信号电压和(c)数字 SPI 通信信号的顺序是否以任何方式重要? 尤其是、在 DVDD 或 AVDD 损坏芯片之前、是否会在 CSZ 上施加3.3V 电压?

2.在某些参考设计中采用的 SPI 线路上的串联电阻对于高频阻抗匹配之外的任何东西都很重要吗? 此外、是否应将 SPI 线路上拉为高电平或下拉为低电平(文档似乎没有说明这一点)?

3.将 DVDD 引脚连接到 FPGA 的 VDD 引脚是否适合用于数字电源的解决方案?

在 CSZ 高逻辑状态期间(如 TINA-TI 示例仿真和一些参考设计中所示)、SCLK 时钟应该是有效的("勾选")、还是可以在该期间被禁用?  

如果您需要任何其他信息、请咨询。 感谢您的观看、并提前感谢!

此致、
-- D.Đ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设备似乎已损坏、或者硬件设置有问题。

    手动焊接时、在向器件施加电源或其他电压之前、务必检查器件周围的导通性。 在开始评估器件之前、请确保硬件中没有短路。

    我建议使用直流输入进行调试、这样可以将输出与预期输出进行比较。

    应用 AVDD 和 DVDD 的顺序对于该器件而言并不重要。 但是、电源将其他引脚电压绑定到器件、因此 必须在施加任何其他电压之前施加电源。 否则可能会导致器件永久损坏。

    2.串联电阻也有助于延长连接线。 SDO 应该被拉高、这是一个由器件控制的引脚。 至于器件的数字输入、这取决于主器件的配置方式。 CS 也很常见。

    3.只要电源可以支持所有连接到线路的设备,就可以了。

    4. SCLK 可在 CS 为高电平时保持恒定、这可从数据表中的时序图中推断出来。

    此致

    Cynthia