This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7852:忙信号输出规格

Guru**** 2502625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914313/ads7852-busy-signal-output-specifications

器件型号:ADS7852

为了接收 LVTTL 的 BUSY 信号输出、通过将2.4K 欧姆和4.7K 欧姆连接到 GND 来转换电压。 在这种情况下、接收到的输出电压是否在2V 至3.3V 的范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了确保我理解正确、您要向 BUSY 输出信号添加分压器来降低电压? 是这样吗? 请注意、该器件的额定灌电流为250uA。 如果超过此值、您将看到错误的行为和电压电平。

    该器件将输出由电源决定的数字电压电平。

    此致

    Cynthia