This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952-Q1:VA 下降至低于 Vref

Guru**** 2538180 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7952-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/913892/ads7952-q1-va-drops-lower-than-vref

器件型号:ADS7952-Q1

大家好、

我的工厂将使用 Va=5V、Vref=5.0V (2.5V x2模式)的 ADS7952-Q1

如果 VA 降至4.8V 等 Vref 电压以下、

1.是否存在任何可靠性问题?

在这种情况下、输出代码是什么? 它会溢出吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这使用的外部基准实际为2.5V 而非5V、因此这不是问题。

    将输入缩小一半 、以便能够使用 x2范围、AVDD 不会直接影响输出的测量。

    话虽如此、请确保器件的所有电压、AVDD 和 REF 均处于数据表中指定的范围内、如果超出这些范围、则器件可能会出现意外行为。

    如果 出现意外下降 、低于基准电压的 AVDD 可能不会立即引起警报、但它不应是正常的工作条件。

    此致

    Cynthia