This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8519:图形布局和汇编

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/910988/ads8519-pattern-layout-and-assembly

器件型号:ADS8519

大家好、

我的客户正在考虑使用 ADS8519。

客户希望了解有关 ADS8519的图形布局和组装的指南/预防措施。 请问您能提供这样的信息吗?  

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    可以有人回复我的上述帖子吗?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果您有任何用于说明 图形布局的应用手册、您能否提供?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、下面是一些好的做法。

    •必须注意确保模拟信号远离数字线路。 这有助于使模拟输入和基准输入信号远离

    数字噪声的影响

    •强烈建议使用单个公共接地层。 对于需要分离式模拟和数字接地平面的设计、模拟和数字接地平面必须在靠近器件的位置处于同一电位并联在一起。 这通常在 ADC 下方的区域内完成

    •电源必须干净且旁路良好。 由于转换期间的动态电流、每个 AVDD 必须具有一个去耦电容器、以保持电源电压稳定。 使用宽迹线或专用模拟电源平面来最大限度地减小迹线电感并减少毛刺脉冲。  建议在靠近每个模拟(AVDD)电源引脚的位置使用正确的阻值电容器。

    •必须使用紧密放置的电容器将基准引脚去耦到接地端。 器件或电容器之间没有过孔

    •所有接地引脚(AGND)必须使用短、低阻抗路径和连接到接地层

    接地层的独立过孔。

    此致

    Cynthia