This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:ADS8556转换启动脉冲宽度

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914180/ads8556-ads8556-conversion-start-pulse-width

器件型号:ADS8556

在并行读取模式下使用 ADS8556、我将查看 ADS8556数据表的第16页图3。

CONVST_A (或 B 或 C)引脚上需要的最小脉冲宽度是多少?  数据表显示最大"tconv"时间为1.26usec、但最短脉冲时间是多少?  如果我使用1纳秒的极快脉冲、这是否仍会正确触发 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我们建议通过监视 和检测忙线的下降沿来将 CONVST 下拉为低电平、这是运行 ADC 的软件中的最佳做法。 通过实施此解决 方案、您无需考虑最短转换时间。 通常、ADC 数据表不提供最短转换时间信息、因为最长转换时间是系统设计中更重要的参数。

    此致、

    戴尔