This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64:SYSREF

Guru**** 2542220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914473/ads54j64-sysref

器件型号:ADS54J64

您好!

 

在数据表中从步骤3到步骤11的表62中、SYSREF 必须是连续的?

换言之、如果客户使用有限数量的脉冲 SYSREF、例如4脉冲 SYSREF、则所有步骤4到步骤10都必须在4脉冲 SYSREF 周期内完成?

 

如果是这样、有限数量的脉冲 SYSREF 是不切实际的、客户应该在步骤3启用连续 SYSREF 并在步骤11禁用它?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    SPI 内部逻辑需要一个 SYSREF 脉冲来进行初始化。 否则、SPI 接口将无法工作。 两个脉冲应该足够大才能实现这一点。 其余步骤不再需要 SYSREF。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

     

    感谢您的回答。

     

    让我确认您的答案。

    您是否意味着在第3步中仅2个脉冲 SYSREF 足够好、从第4步到第10步不需要 SYSREF、而不需要第11步?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    我正在与设计团队就此进行仔细检查。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    设计团队验证了开始时所需的两个脉冲。 步骤4 - 11不需要这些步骤。

    此致、

    Jim