This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2551:SDO 电压和采样电压异常

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/913575/tlc2551-sdo-voltage-and-sample-voltage-abnormal

器件型号:TLC2551

大家好、

  我的客户使用 TLC2551、下面是 SCH、

  

  SCLK = 500kHz、模拟输入电压固定为2.46V。 但从下面的波形来看、SDO 电压(绿色)有时会降至1V、这是不正确的。 黄色的一个是 CLK。  

  

如果从 SPI 读取模拟值、则每次读取的数据都不同。 固件代码如下所示:

  

那么、为什么 SDO 电压不正确呢? 固件代码中是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    您的屏幕截图有点模糊-您能获得更好的图像吗?  现在很难说 SDO 问题可能是什么-我怀疑共享 SPI 总线的其他东西可能是什么、因为很明显、对于 TLC2551使用的实际16个 SCLK、SDO 是逻辑1或逻辑0。  您看到的实际 SDO 值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     更清晰的图片如附件所示。 对4次读出进行了测试、但每次读出的数据都不同。 是硬件问题还是固件问题?

     SDO 电压电平、仅为1V、它是否正常?  

    e2e.ti.com/.../4578.4-SDO-Pictures.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    感谢您提供新图片!  使用您所示的有限原理图、您看到的转换结果很可能是"正常"的。  我在 AIN 上看不到任何支持 SAR 转换器充电/反冲的驱动或滤波器、而基准仅具有.1uF 以支持转换周期所需的电荷。  我怀疑在整个屏幕截图中施加到引脚4的 CURRENT_VAL 电压为~2.5V。  您报告的转换结果是在中量程转换电平附近反弹。  看到 几个 LSB 的切换相当正常、但您有40个左右的代码差最小值到最大值  您可以向基准添加更多电容- 2.2uF 的电容值、以启动并查看这是否改善了结果。  您还可以考虑在模拟输入之前添加缓冲器和 R/C。  您可以通过此 TI 高精度实验室 系列了解有关驱动 SAR 转换器的更多详细信息。

    至于 SDO 上的1V 电平、TLC2551输出应在第17个 SCLK 之后变为三态。  当/CS 为高电平时、SDO 也应该为三态、在转换阶段、或者当/CS 为高电平时、我实际上看不到信号有太多差异、因此这可能与控制器或 SPI 总线上的其他内容有关。  您可以尝试使用 SDO 上的弱下拉电阻来查看电平是否保持在接近0v 的水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

      根据我对您建议的理解、我更改了客户的 SCH、对吧?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    从 Vref 上的2.2uF 开始。  请观看我之前提到的 SAR ADC 驱动器视频。  如果不知道 AIN (引脚4)上悬挂什么、您放置的1uF 电容器可能会使情况更糟。