This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J82EVM:确认是否可以生成2至5ns 的锯齿宽和10us 重复率

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J82EVM, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914034/dac39j82evm-confirm-if-can-generate-a-sawtooth-2-to-5-ns-wide-and-10us-rep-rate

器件型号:DAC39J82EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38RF82

大家好、

作为  客户要求的一部分、我想确认 DAC39J82EVM 是否能够生成2至5ns 的锯齿宽和10us 重复率。
此外、 该 DAC 是否可以与 NCO 配合使用?

请告诉我、是否有更好的产品可满足此客户要求、或者您是否有其他问题。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    DAC 可以在有无 NCO 的情况下工作。 我正在研究您的另一个问题。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    您可以绕过 NCO、然后具有2个独立通道。 最大输入速率为1.4GSPS、采样时间为0.7ns。 对于2ns 的宽锯齿、这将仅提供3个采样点。 在旁路模式(无内插)下、输出看起来像3步的楼梯。 您可以将内插2倍、这会将步进数的#加倍、达到6、每次的时间为.35ns、但这会在时域中引入一些纹波。

     

    DAC38RF82更适合。 它在9GSPS 时具有8位输入模式、采样时间为.11ns–在2ns 锯齿上升时间内可提供超过20个样本。 自然 带宽限制(~ 4GHz)或额外的滤波器滚降可用于平滑楼梯。

    此致、

    Jim