This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:用于 Windows 10的驱动程序

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/913789/tsc2007-driver-for-windows-10

器件型号:TSC2007

大家好、

我的客户将 TSC2007用于 EPOS。 我们是否有适用于客户的任何 Windows 10驱动程序?

因为产品文件夹中只有 Linux 驱动程序。 如果我们无法为 Windows 10提供驱动程序、是否有为 TSC2007创建 Windows 10驱动程序的计划?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    我们最近收到了另一个可能相关的类似问题。  简而言之、除了 Linux 驱动程序之外、我们不为该器件提供任何驱动程序。  但是、Linux 驱动程序.h 和.c 文件应该为其他驱动程序开发提供一个很好的起点。

    您能否提供客户要求的 Windows 驱动程序类型的示例?

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/912202/3371110?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=TSC2007%20windows#3371110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin - San、

    感谢您的回答。 您是否有任何第三方联系信息可以为客户提供 Window 10驱动程序? 如果您能向我提供这些信息、我将不胜感激。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    遗憾的是、我们没有主动与任何 Windows 驱动程序第三方开发人员合作、因此我们无法提供建议。  但是、我相信有很多软件开发公司可以这样做。